结果:找到"泪滴 专业版 bug",相关内容779条
- 专业版补泪滴补不上
- 如标题,大家遇到过吗,专业版补泪滴补不上,标准版可以。win10系统
- 所属专栏: 原理图设计 标签: 专业版 泪滴 发帖人:茅草屋1983 发帖时间:2023-05-04 14:22:00
- [bug]无法生成泪滴
- Bug如图。Boot0没有修改过,可正常生成泪滴;Boot1是修改过的,就没法生成泪滴了。系统版本1.9.18.b1648d。在网页端也试过,同样不行。之前也已经查看过教程/帮助了,无论是直接全部添加泪滴还是单独选中焊盘添加泪滴都不成功。除了截图的部分外,这个工程的其他修改过的部分也是这样。希望得到解决。工程修改自嘉立创官方在开源平台开源的核心板工程。
- 所属专栏: PCB设计 标签: 泪滴 专业版 bug 发帖人:北冥寒月 发帖时间:2022-11-22 22:03:00
- 专业版原理图转PCB导入个电阻,导进来个元气弹
- 如图。。。。导了两次都这样,怎么搞
- 所属专栏: PCB设计 标签: 专业版BUG 发帖人:吃瓜群众 发帖时间:2022-07-14 14:32:00
- 再次提交2个专业版bug
- 除了我上个帖子提交的2个bug之外,还有如下的2个bug:1:自动布线后,然后手动调整原器件位置,选择再次布线,然后再选择“清除布线”-->“全部”,然后,发现布线并不会全部清除,手动调整原器件后发生变化的那几根线还在,清不掉,只能手动删除;2:还是网络端口,批量复制到另一个地方后,该上面的标签,有时候旁边会莫名其妙的多出一个和你改完的标签名一样的文字,这个昨天也录了屏,反映给直播答疑的小姐姐了;小姐姐看了视频,但回复说她复现不了,这个问题不是每次都会发生,我也没找到bug出现的规律,目前只能手动删除那个多余的文字。
- 所属专栏: 原理图设计 标签: 专业版bug 发帖人:Westcowboy 发帖时间:2022-06-02 10:14:00
- 专业版bug让人崩溃
- 画个图太费劲了,很多时候都是因为bug浪费了很多时间啊。说今天让人崩溃的2个bug:1:提示原理图有错误,网络端口命名有非ASCII字符,我的命名规则都是“H:3”这样的,好我改,我通过查找替换功能,把“:”替换为“-”,结果把整个字符串替换的就剩下“-”了,无奈只能手动逐个删除;2:想在原理图整体选中挪动一下,好么,通过键盘箭头移动过程中,符号和标签移动的路径(长度)居然在不同步,就是原器件走了3步,标签走了5步,导致移动后标签全部要手动调整。这个我录了屏。怕又说复现不了之类的。希望能引起开发人员的重视,再这么下去我真的想跑了。我用的是专业版客户端,1.6.32.
- 所属专栏: 原理图设计 标签: 专业版bug 发帖人:Westcowboy 发帖时间:2022-06-01 21:33:00
- 立创专业版BUG,PCB画布属性无法显示(不清楚是不是,先这样命名)
- 有这个选项,但是点不开起因是想调整画布默认线宽,因为全部要用细线,一根一根调累死人,但是发现调整不了附上普通版的默认线宽调整,直接在画布属性里调就行
- 所属专栏: 技术交流 标签: 专业版 BUG 发帖人:赤色征裁 发帖时间:2021-12-29 22:11:00
- BUG_PCB添加泪滴卡住
- 第一次用立创EDA,其他还好,可是最后添加泪滴时总是卡住,修改泪滴参数后再添加同样无效,请检查是否是BUG还是我操作问题?如果是操作问题请告知怎样操作才是正确的?如果是BUG则请尽快排除,谢谢!具体表现如下图所示:每次到10%就不动了,除此之外无任何异常!
- 所属专栏: PCB设计 标签: 泪滴 发帖人:猥琐禽兽 发帖时间:2020-01-30 19:31:00
- 关于泪滴问题
- 1、现有添加泪滴是所有焊盘都会添加,那么如何才能让只有选择的焊盘添加泪滴?2、目前添加形成的泪滴是体型的,那么如何泪滴添加成圆弧形?
- 所属专栏: 原理图设计 标签: 泪滴 发帖人:LIU118 发帖时间:2019-06-20 14:25:00
- 画了个小图,,几个bug
- 1.感觉加泪滴时候没有考虑间距,,泪滴的铜片会引起间距变小。。2.后层焊盘遮挡当前编辑层导线和铺铜,视觉效果很差。。
- 所属专栏: PCB设计 标签: 泪滴 层 发帖人:农夫XP 发帖时间:2019-01-18 11:30:00
- LCEDA如何设置泪滴焊盘链接?
- 我找了下相关功能,没有找到滴泪焊盘,如何解决另外铺铜过程中,铜的边框变得很粗很难看,希望变得细一点好看一些
- 所属专栏: PCB设计 标签: LCEDA 泪滴 发帖人:老干部Plus 发帖时间:2017-11-21 22:16:00
返回